欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

测量3-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-6)

  • 2020.03.26 22:30:38
  • 米思米
  • 2321


 控制系统例

   很多测量仪与控制器配套使用,PLC(Programmable Logic Controller)用来控制该控制器。
   测量仪控制器发出的数据多为模拟信号,PLC接收测量仪测量的模拟信号,将其转换成数字信号后进行处理。

   也就是说,PLC随时监控测量仪发出的数据,可以识别值的增减等情况。

   包括测量仪在内的控制系统例

   在这个例子中,机器端嵌入测量仪,控制盘端嵌入测量仪控制器。
   假定使用PLC控制,在测量仪与控制器之间控制模拟数据并控制I/O。

测量3-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-6) 

PLC ※1  ※2

   ■ 何谓分辨率?

   数字信号,把测量对象的模拟信号,能以细致到何种程度表示的能力称为分辨率,
   使用BIT数这个单位来表现。BIT数越大,表示可以检测更细致信号(模拟值)的能力。

   ■ 例如,若是分辨率为8 bit的单元,

   1+2+4+8+16+32+64+128 = 255

   因此,分辨率为1/255。大约为0.4%的分辨率。

   若为12bit的情况下,若采用同样的方针,可以发现分辨率飞跃性增大。
   因此,根据需要多大程度的分辨率,来决定使用具有几bit分辨率的AD(或者DA)转换单元。

   ■ AD/DA转换UNIT是什么?(※1)

   很多模拟设备都是通过电压/电流来控制输入和输出。
   关于一般规格,电压的情况下为0~5V,电流的情况下为4~20mA。
   将该模拟值转换成数字的设备有2种。

AD转换

将模拟转换成数字的情况

DA转换

将数字转换成模拟的情况

   ■ I/O控制是什么?(※2)

   I/O的端口控制,没有模拟控制这样的分辨率。是控制端口的输入/输出。
   例如,传感器输入、开关输入、电磁阀和继电器等ON/OFF就属于这种情况。

相关其他文章:

   · 测量1-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-4)

   · 测量2-电机在机器(装置)中发挥的作用 ②(机电一体化讲座-5)

   · 控制系统例-电机在机器(装置)中发挥的作用 ③运行(机电一体化讲座-9)

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities